Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le protocole Unitelway maître est-il implémenté dans les terminaux XBTGT ?

Non, les terminaux XBTGT configurés avec le protocole Unitelway sont uniquement esclaves.
L' XBTGT ne peut pas être déclaré comme maître (ou à l'adresse 0) dans la configuration du pilote Unitelway de Vijeo Designer.

Remarque :
Dans le cas d'une architecture avec plusieurs automates, l'un d'entre eux devra être configuré en maître.
Le protocole Unitelway permet la communication entre équipements esclaves.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?