Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de l'ancienne centrale TDI106 référence 57201 ?

Le tableau de signalisation TDI106 comprend 2 batteries de 3 Ah -12V étanche au plomb. Il s'agissait de la référence 57274 qui n'est plus commercialisée.

Il est possible d'utiliser des batteries de marque CEAC ou YUASA : 12V - 3Ah.  Dimensions : longueur 134 mm - largeur 66.3 mm - hauteur 60 mm.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?