Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la configuration requise pour installer et exécuter Web Designer ?

Pour utiliser ce logiciel à un niveau optimal, nous recommandons la configuration suivante pour votre ordinateur :

  • Processeur de 1 GHz,
  • Mémoire vive : 512 Mo de RAM,
  • Espace libre sur le disque de 80 Mo minimum,
  • Ecran d'une résolution de  800 x 600 pixels minimum,
  • Système d'exploitation : Windows 2000 SP2, Windows XP Professionnel ou Windows Vista Business 32 bits,
  • JVM (Java Virtual Machine) version 1.4.2 minimum (version 1.4.2-09 fournie). 
        Attention : avec la JVM 1.5  de Sun, utiliser la version 1.5.0.07 minimum.
Note : pour Windows XP ou Windows Vista, il faut disposer des droits administrateur pour installer le logiciel Web Designer.
Vous devez également disposer des droits administrateur pour exécuter le logiciel sous Windows Vista.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?