Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder le relais thermique LRD340 en montage séparé ?

Il est possible de monter  le relais thermique de gamme LRD3xx en montage séparé en utilisant le bornier EverLink LAD96560.

Le tableau ci-dessous précise les références des relais thermiques en montage direct sous le contacteur de tel calibre.
Ex: LC1D40AP7 possibilité de montage avec LRD313 ou LRD318 ou LRD325 ou LRD332 ou LRD340 ou LRD350
      LC1D50AXX possibilité de montage avec LRD365 uniquement.






Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?