Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le degré d'étanchéité des compartiments fusibles RM6 ?

Les compartiments fusibles RM6 sont hermétiquement scellés, la poussière et l'humidité ne peuvent pas y pénétrer.

La ficelle d'attache empêche le bouchon d`être placé sur le sol quand le fusible est remplacé, lui évitant ainsi d'être sali.

Il est conseillé de nettoyer la prise avec de l'huile de silicone si elle est gardée longtemps en dehors de la chambre.
Nous conseillons également de saupoudrer la surface conique avec du talc afin d'éviter l'adhérence entre le silicone et l'époxy.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?