Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on installer des détecteurs de mouvements dans un couloir ou une circulation étroite ?

Pour garantir l'efficacité des détecteurs de mouvements, il faut s'assurer que le déplacement des personnes à détecter se fasse perpendiculairement aux rayons de détection.

Dans un couloir étroit les déplacements se font dans l'axe des appareils qui ont des difficultés à détecter les mouvements et fonctionnent de façon aléatoire.

Dans ces cas critiques utiliser plutôt des détecteurs de Présence ARGUS dont la sensibilité est bien supérieure.
Cependant la configuration en couloir étroit étant la pire, des essais de fonctionnement sont conseillés.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?