Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quel cas utiliser un dispositif différentiel de type Si ?

Les dispositifs différentiels de type Si sont particulièrement adaptés pour fonctionner dans des ambiances présentant :

  • d'importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques,  présence d'appareillage incorporant des filtres antiparasites du type éclairage, micro-informatique...
  • des sources d'aveuglement : présence d'harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes continues comme des diodes, pont de diodes, alimentations à découpage...
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?