Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on adapter le socle d'une armoire PRISMA G+ IP30 sur un coffret PRISMA G+ IP30 ?

Non, il est impossible d'installer un socle sur un coffret PRISMA G+ IP30.

Par contre, en PRISMA G+ IP55 il est possible d'installer les socles prévus pour toute la gamme des coffrets.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?