Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilité de la molette "CLASS" sur Micrologic 2-M ?

La molette "CLASS" correspond au choix de la classe de déclenchement.

La valeur devra être sélectionnée en fonction de la durée de démarrage du moteur :

  • classe 5   : démarrage inférieur à 5s,
  • classe 10 : démarrage inférieur à 10s,
  • classe 20 : démarrage inférieur à 20s.

A noter : pour une classe choisie, il est nécessaire de s'assurer que l'ensemble des constituants qui compose le départ moteur est dimensionné pour supporter le courant de démarrage à 7.2 Ir sans échauffement excessif pendant le temps correspondant à cette classe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?