Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les pertes wattées ou calorifiques des condensateurs BT Varplus2, Varpact et Varset ?

Les pertes wattées ou calorifiques des batteries de condensateurs BT se définissent en W / KVAR au courant maximal :

  • Varplus2 < 0,5 W / KVAR,
  • Varpact sans jeux de barres Classic < 1,9 W / KVAR, Comfort < 2,3 W / KVAR, Harmony < 8 W,
  • Varpact avec jeux de barres Classic < 2 W / KVAR, Comfort < 2,4 W / KVAR, Harmony < 8 W / KVAR,
  • Varset direct ou auto, Classic < 2,7 W / KVAR, Comfort < 3,1 W / KVAR, Harmony < 8,7 W / KVAR.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?