Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les systèmes d'exploitation Windows avec lesquels fonctionne le logiciel My Ecodial Large ?

Les systèmes d'exploitation avec lesquels fonctionne le logiciel My Ecodial Large (version 3.4 et 3.4 NSX) sont :

  • Vista 32 bits
  • XP Service Pack 2 et XP Service Pack 3

Par contre, le fonctionnement n'est pas garanti avec Seven, Vista 64 bits, XP, XP Service Pack 1, Serveur 2003, 2000, NT3 et NT4.

Le logiciel My Ecodial Large (version 3.4 et 3.4 NSX) ne fonctionne avec aucun autre système d'exploitation.

Remarque :

dans certains cas pour Vista, il faut désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?