Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie du tableau d'alarme de type 4 référence 57393 ?

Pour un tableau d'alarme de type 4 référence 57393 il faut commander une batterie référence 57389 : Ni Cd 12 V - 500 mAh.

Attention : on ne peut pas utiliser la nouvelle batterie CCT57389 qui est destinée aux nouveaux tableaux d'alarme de type 4-1B.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?