Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les disjoncteurs Compact NSX, sont-ils à coupure pleinement apparente ?

Oui, tous les disjoncteurs Compact NSX sont aptes au sectionnement à coupure pleinement comme défini dans la norme IEC 60947-2 :

  • la position de sectionnement correspond à la position O (OFF),
  • la poignée ou les indicateurs ne peuvent indiquer la position O que si les contacts sont effectivement séparés,
  • le verrouillage n'est possible que si les contacts sont effectivement séparés.

L'adaptation d'une commande rotative ou d'une télécommande conserve l'aptitude au sectionnement du disjoncteur.

La fonction de sectionnement est certifiée par des essais qui garantissent :

  • la fiabilité mécanique de l'indication de position,
  • l'absence de courants de fuite,
  • la tenue aux surtensions entre l'amont et l'aval.

La position "Tripped" n'assure pas le sectionnement à coupure pleinement apparente, seule la position OFF le garantit.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?