Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut on ajouter une motorisation sur un RM6 fonction Q ?

Avec un RM6, la fonction Q est utilisée pour protéger un transformateur MT/BT. Elle ne doit pas être utilisée pour protéger un départ câble.

En général, la fonction interrupteur fusible est fermée à la première mise sous tension et sa première ouverture se fait lorsqu'on doit changer l'appareillage, 30 ans plus tard.

Dans tous les cas, un défaut ne sera pas fugitif et il n'est donc pas utile de refermer l'interrupteur fusible. Il serait même dangereux de le faire à distance. Il faut qu'un technicien se déplace afin de vérifier l'installation analyser et comprendre l'origine du défaut et changer les 3 fusibles si nécessaire.

Dans le cas où d'une protection de ligne, il est nécessaire de choisir une protection par disjoncteur sur laquelle il est possible de disposer de la fonctionnalité contrôle à distance, grâce au motoréducteur dont l'installation est possible même après la mise en service et sous tension.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?