Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le dispositif utilisé pour détecter la tension dans le cas de connecteurs thermo-rétractables ou embrochables du RM6 ?

Un écran métallique moulé à l'intérieur des traversées charge un condensateur à travers une diode. Une lampe au néon à décharge est reliée aux bornes du condensateur. Quand la tension d'amorçage de l'ampoule est atteinte, la décharge du condensateur se produit dans l'ampoule et la fait s'allumer.

Ce dispositif est utilisé dans les deux cas de raccordement.
La tension minimale pour les lampes au néon est de 50v.

Remarque :

 Les détecteurs de présence tension sont optionnels et facultatifs.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?