Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue dans un environnement corrosif des Sepam 2000 ?

Les Sepam 2000 doivent fonctionner en atmosphère industrielle propre. Ils répondent à la classe 1 de la norme CEI 654-4.

Sur des sites dont l`atmosphère est polluée, les Sepam 2000 doivent être installés, dès leur mise en service, dans des locaux fermés, climatisés, pressurisés et à air filtré.
Les installations d'assainissement des locaux doivent être régulièrement entretenues. Pendant le stockage, l'emballage de protection de la cellule doit être maintenue le plus longtemps possible.

Comme toute unité électronique, le Sepam 2000 ne doit pas être stocké dans un milieu humide pour une durée supérieure à 1 mois. Il doit être mis sous tension le plus rapidement possible.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?