Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les temps de fonctionnement instantanés des relais de protection et contrôle SEPAM série 20 et 40 ?

Les notices des relais Sepam série 20 et série 40 donnent le temps de fonctionnement pour 2 types de sorties :

  • le pick-up, qui est la sortie de l'instantané non confirmé (par exemple : pour MAX I phase 50/51, T<35ms),
  • l'instantané, qui est la sortie utilisable pour déclencher, il s'agit de l'instantané confirmé (par exemple : pour la protection à maximum de courant phase 50/51 T<50ms).

Remarques :

  • le temps de montée du pick-up est inclus dans le temps instantané spécifié (ces 2 temps ne s'ajoutent pas),
  • le pick-up est commun à toutes les sorties non confirmées des protections en service, conformément au paramétrage de la matrice.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?