Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se procurer le logiciel SFT2841 pour SEPAM ?

Le logiciel expert de réglage et d'exploitation des Sepam séries 20, 40 et 80 est disponible, sous les références 59679 pour le CD logiciel de configuration SFT2841 et 59664 pour les câbles de liaison PC CCA783.

Remarque :

sans mot de passe saisi lors de l'installation, la connexion du Sepam ne peut pas se réaliser.
Le logiciel est alors en version démonstration.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?