Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le protocole de communication IEC870-5-103 est-il disponible dans le Sepam 1000+ ?

Le protocole IEC870-5-103 protocole, n'est pas disponible dans le Sepam 1000+ et ne le sera pas dans le futur car ce protocole ne convient pas vraiment aux besoins des utilisateurs :

Les raisons de ce choix sont les suivantes :

  • limité à la communication entre les dispositifs de protection et le système de supervision
  • non adapté au besoin du contrôle commande
  • interopérabilité d'équipements fabriqués par différentes sociétés non assurée.(Echange des données particulières à chaque fabriquant)
  • échange de données génériques difficile à réaliser.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?