Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les modes de transmission de télécommande sur SEPAM 1000+ ?

Le module de communication Modbus permet de transmettre au Sepam 1000+, des ordres de commande tels qu'ouverture et fermeture du dispositif de coupure ou d'activation et d'inhibition des fonctions du Sepam.

Les commandes à distance peuvent être exécutées selon deux modes :

  • le mode direct où les ordres de commande sont effectifs dès réception.
  • le mode SBO (Select Before Operate mode) où les commandes sont exécutées après réception de deux ordres cohérents par le Sepam  : un ordre de sélection puis un ordre d'exécution de la commande.

Le mode SBO est plus sûr.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?