Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur maximum d'un réseau de communication RS485 entre Sepam 1000+ ?

La longueur maximum d'un réseau de communication RS485 entre Sepam 1000+  varie en fonction du nombre de Sepam connectés et de la tension d'alimentation des interfaces de raccordement ACE949-2 ou ACE959.

La longueur maximum d'un réseau RS485 avec une tension d'alimentation des interfaces de 12V est :

  • 320 m avec 5 Sepam connectés
  • 180 m avec 10 Sepam connectés,
  • 160 m avec 20 Sepam connectés,
  • 125 m avec 25 Sepam connectés.

La longueur maximum d'un réseau RS485 avec une tension d'alimentation des interfaces de 24V est :

  • 1000 m avec 5 Sepam connectés,
  • 750 m avec 10 Sepam connectés,
  • 450 m avec 20 Sepam connectés,
  • 375 m avec 25 Sepam connectés.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?