Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi y a-t-il des défaillances de communication entre un ordinateur équipé du logiciel SFT2841 et le relais Sepam 1000+ ?

Pour des raisons de sécurité, l'alimentation de la communication avec le logiciel SFT2841 en face avant du Sepam 1000+ est totalement isolée de l'alimentation interne du produit.

L'alimentation de cette communication est faite par le port série de l'ordinateur. Dans certain cas, quand l'alimentation du port série est faible, une défaillance de la communication peut survenir. Si ce type de défaillance réapparaît, il est conseillé d'utiliser un autre ordinateur.

L'amélioration du niveau d'efficacité de la communication est apportée sur la nouvelle unité de base Sepam (alimentation universelle de 24V à 250V).

Ce problème ne concerne pas les Sepam 1000+ série 40.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?