Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le temps d'interruption de la tension d'alimentation au delà duquel le SEPAM 1000+ se réinitialise (redémarrage) ?

Les effets des interruptions d'alimentation définis par la CEI60255-11 sont déterminés pour d'une durée choisie parmi les valeurs suivantes et déclarées par le constructeur : 2, 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 ms.

L'interruption doit être soudaine, c'est à dire que la grandeur d'alimentation auxiliaire doit varier de 0 à la valeur assignée ou vice versa . Le relais ne doit pas modifier son état de sortie d'une manière erronée lorsque l'alimentation est appliquée ou retirée.

Interruptions fugitives déclarées :

  • Sepam 1000+ série 20 = 10ms,
  • Sepam 1000+ série 40 = 20ms,
  • Sepam 1000+ série 80 = 100ms.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?