Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur les disjoncteurs Masterpact NT et NW, quelle est la précision des courants mesurés sur Micrologic A, P et H ?

En dessous de 0,05 x In, la mesure n'est pas significative.
Entre 0,05 x In et 0,2 x In, la précision  est égale à  0,5% In + 1,5% de la lecture.
En fait, la précision est fonction à la fois de la valeur affichée (ou transmise) et du calibre du disjoncteur selon la formule :
Précision = 0,5% In + 1,5% lecture.

Exemple :
Le disjoncteur est un 4000 A et le courant lu sur Micrologic est 49A.
La précision est 0,5% x 4000 + 1,5% x 49 = +/- 21A

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?