Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser un TGBT Okken en 400hz (IP31 - 35°) ?

Oui, il est possible d'utiliser un TGBT Okken en 400hz (IP31 - 35°) en déclassant les jeux de barres et les unités fonctionnelles.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?