Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le résultat du rapport d'essai d'endurance électrique pour les disjoncteurs SF6 type LF3 ?

Le rapport d'essai d'endurance électrique AC2289, atteste que les disjoncteurs LF3 (1250A, 2500A, 3150A) ont effectué avec succès 17 ouvertures à 50 kA.

L'expertise réalisée à la fin de la période d'essai programmée, permet de garantir, compte tenu de son état d'usure, que l'appareil est capable de couper :

  • 8 fois 30 kA,
  • 4 fois 40 kA,
  • 6 fois 50 kA.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?