Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la quantité de gaz SF6 contenue dans les disjoncteurs et contacteurs HTA Schneider Electric ?

Ci-dessous le tableau reprenant la masse totale de SF6 en fonction du modèle de disjoncteur ou de contacteur :

Dénomination Volume par enveloppe Préssion relative Nombre d'enveloppes Préssion absolue Masse totale de SF6 Volume total de SF6
FG1 16L 2,5bars 1 3,5bars 0,347kg 56L
FG2 9,5L 1,5bars 3 2,5bars 0,442kg 71,25L
FG2.2 10,2L 2,5bars 3 3,5bars 0,664kg 107,1L
FG3 9L 2,5bars 3 3,5bars 0,585kg 94,5L
FG4 17,5L 2,5bars 3 3,5bars 1,139kg 183,75L
FB4 7,1L 1,5bars 3 2,5bars 0,330kg 53,25L
LF1 26L 1,5bars 1 2,5bars 0,4kg 65L
LF2 30L 1,5bars 1 2,5bars 0,46kg 75L
LF3 40L 1,5bars 1 2,5bars 0,62kg 100L
SF1 type 1 5,3L 0,5bars 3 1,5bars 0,146kg 23,85L
SF1 type 2 6,1L 2bars 3 3bars 0,34kg 54,9L
SF2 8,7L 3,5bars 3 4,5bars 0,728kg 117,45L
Rollarc-R400 5L 2,5bars 1 3,5bars 0,107kg 17,5L

 

 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?