Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment et par quel type de câbles réalise-t-on le raccordement BT sur les cellules FLUAIR F400 ?

Une goulotte horizontale parcourt le tableau pour la circulation des câbles client.

Deux accés sont possibles.

Entrées des câbles par le bas du caisson :

  • une goulotte de filerie et une réservation dans le génie civil sont prévus en partie gauche pour remonter les câbles.
  • Il est possible de faire passer 5 câbles ronds de diamètre 20 mm.

Entrées des câbles par l'arrière du caisson:

  • une trappe démontable est prévue à l'arrière du caisson BT .


Câbles BT :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?