Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quel cas doit-on installer un filtre RC côté HT d'un transformateur HT/BT ?

On doit installer des filtres RC côté HT d'un transformateur dans le cas de manoeuvres HT par appareillage avec ampoule à vide et dans le cas où les manoeuvres sont fréquentes et liées à un process :

  • si les manoeuvres sont rares, non volontaires (<2 par an), aucune protection n'est requise,
  • si les manoeuvres sont occasionnelles (< 10 par an) une protection de type parafoudre phase-terre et éventuellement phase-phase suffit,
  • le circuit RC doit être installé quand c'est le process qui génère les manoeuvres ou quand le transformateur est manoeuvré volontairement fréquemment (>10 par an).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?