Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de commander des CANALIS KN KS IP55 avec des couleurs spéciales ?

Les éléments droits de 3 m, de la gamme CANALIS KN et KS, génération IP55, sont disponibles en couleurs spéciales. 
Il est également possible de commander les coffrets métalliques de la gamme KS dans différentes couleurs RAL (voir ci-dessous).

Pour les commander, il suffit de préciser le RAL désiré en plus de la référence produit.

faq 905 - 1Image

 

Image

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?