Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'utiliser les Reflex associés à des blocs d'éclairage de sécurité ?

Oui, il est possible d'utiliser les Reflex associés à des blocs d'éclairage de sécurité.

Dans le cas où les fonctions de protection et de commande sont assurées par le même dispositif, les règlements de sécurité précisent que le bloc autonome d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif à condition que, sur un défaut, un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc.

Le contact SD (borne 15 et 18), intégré dans le Réflex, remplit parfaitement ce rôle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?