Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir des entraxes de dérivation différents de 1,5 m ou 3 m en Canalis KDP ?

Oui, il est possible d'avoir d'autres entraxes de dérivation que 1.5 m ou 3 m en Canalis KDP

Les entraxes disponibles sont :
1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 2400 mm, 2700 mm et 3000 mm.

Ces entraxes sont disponibles uniquement en version sans halogène.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?