Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un IHC à un PC qui n'est pas équipé d'une prise SUBD9 ?

Il existe deux solutions pour raccorder un IHC à un PC qui n'est pas équipé d'une prise SUBD9 :

  • utiliser le cordon USB / RS 232 référence "Telemecanique" SR2CBL06 qui comprend le cordon et le CD pour installer le driver
  • utiliser l'interface du catalogue Conectis de REXEL sous la référence GGM/UOOAB09MO.

Procédure :

  • installer le driver
  • raccorder l'interface
  • Windows propose un nouveau port dans l'IHC
  • dans l'IHC, sous contrôleur / paramètres choisir le nouveau COM (différent de 1 ou 2).


Ces interfaces possèdent un cordon USB/SUBD9 mâle qui ne s'adapte pas directement sur IHC. Il faut intercaler le cordon droit  femelle / femelle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?