Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les particularités de câblage des bornes du bus Vigilohm System ?

Le bus de communication Vigilohm System (appelé aussi MAD Bus), relie en boucle les différents modules Vigilohm depuis l'interface de communication.

Il est similaire au bus Batibus avec, en particulier, le câblage de la borne 15 qui sert au signal de synchronisation
nécessaire à la mesure de la résistance d'isolement et de la capacité.

S'il y a inversion entre le +15 V et le +24 V il y a destruction à court terme de l'alimentation du bus ce qui nécessite le changement de l'interface.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?