Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle action doit être menée pour supprimer le grésillement des interrupteurs ?

De nombreuses expertises ont presque toutes démontré une pollution des contacts internes des interrupteurs.
Cette pollution est composée de poussière, mais surtout de silicone.

Le silicone provient des gaines volontairement lubrifiées pour aider le tirage des fils. Les constructeurs de gaine utilisent presque tous le silicone à plus ou moins forte dose qui suinte et long des fils par capillarité jusqu'aux pastilles de contact.

Il faut changer l'interrupteur ou nettoyer ses contacts, puis former une chicane avec les fils à l'arrière de l'appareil, en forme de goutte d'eau, afin de limiter l'écoulement du silicone par capillarité.
Il est conseillé également de boucher avec une pate ou de joint, les arrivées des gaines dans les boites d'interrupteurs. En effet le silicone peut être également transporté par les courants d'air dans les gaines.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?