Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle peut-être la raison de la non prise en compte du défaut de position de sécurité sur une centrale incendie TDS100 ?

Le défaut vient d'une incompatibilité d'impédance entre le module déporté et le coffret de désenfumage à piloter. Ceci se produit sur certains coffrets électroniques.

Pour résoudre le problème, il faut ajouter une charge de 2,2Kohms / 3 W en parallèle sur la sortie DAS du module déporté.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?