Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les sondes des thermostats THP, TH3 et TH6 sont-elles de type PT100 ?

Non, PT 100 signifie une valeur de résistance de 100 Ohms à 0°C alors que le valeur de résistance des sondes pour thermostats TH3, TH6 ou THP est de 817 ohms à 0°C.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?