Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer un disjoncteur NS80H-MA dans une armoire Prisma Plus système G ou P ?

Il n'existe pas d'unité fonctionnelle spécifique dans lesquelles installer les disjoncteurs NS80H-MA.
L'utilisation d'un rail DIN n'est pas possible dans ce cas de figure.

Il faut utiliser une plaque perforée plate de 4 modules :

  • référence 03170 pour système G,
  • référence 03570 pour système P.

Quant au plastron, prévoir un plastron plein 5 modules référence 03805 à découper par le client.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?