Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment choisir l'alimentation d'un système de diffusion musicale ?

Tous les éléments composant une installation de diffusion musicale ALVAÏS doivent être alimentés en  16 VCC.
L'alimentation courante est la référence ALB07110 encastrée, ou ALB03262 en coffret sur rail DIN.
Ces sources peuvent alimenter environ 20 modules et amplificateurs.

Il existe également une alimentation nommée centrale référence ALB07100, qui intègre un module d'entrée extérieure permettant le raccordement d'une source sonore (chaine Hi-fi, CD, TV, ...).
La centrale ALB07100 alimente les modules en 16 VCC sa puissance est de 25 VA.
Cette puissance suffit généralement à la plupart des installations. Elle permet une configuration moyenne de 10 amplificateurs locaux + 20 HP. Son installation à proximité de la source sonore, simplifie le montage.
Cette centrale possède également une prise 230V de sortie pour alimenter la puissance de la source (chaine Hi-fi). Ceci permet de stopper totalement la chaine Hi-fi à distance. 

Dans le cas d'installations plus importantes (magasins, bâtiments tertiaires) l'alimentation  ALB07110 ou ALB03262, 16 VCC 60 VA, viennent en complément de la centrale ALB07100.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?