Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser des diffuseurs Sonores Nugelec 57041 sur des circuits surveillés ?

Oui, il est possible de raccorder des diffuseurs sonores Nugelec 57041 sur une centrale TS106, mais sous certaines conditions.

Consommation :

Il y a lieu de faire un bilan de la consommation :

  • la sortie diffuseurs sonores de la TS106 délivre 250 mA soit l'équivalent de 11 diffuseurs référence 57326,
  • un diffuseur sonore de même génération que la TS106 57326 consomme 22 mA,
  • un diffuseur sonore de dernière génération 57327 consomme 7 mA,
  • un diffuseur sonore Nugelec  57041 consomme 4 fois plus soit 80 mA.


Raccordement :

  • la nouvelle réglementation de 1993, impose le câblage en CR1, et une surveillance de ligne sur le circuit diffuseurs sonores,
  • la surveillance de ligne impose le raccordement d'une résistance de fin de ligne (RFL) sur le dernier diffuseur sonore. Au repos, un courant de 6 mA environ circule dans le circuit et se reboucle sur la RFL.  Afin que les diffuseurs sonores ne soient pas activés, une diode est montée d'origine en série avec la bobine des diffuseurs,
  • Sur les diffuseurs sonores de référence 57041 datant d'avant 1993, cette diode n'existe pas. Il faut donc câbler une diode en série avec le DS (Type 1N 4004 ou autre).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?