Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution du coffret sectionneur KNA01CP31 ?

Il est possible de remplacer le coffret sectionneur réf: KNA01CP31 en fonction du besoin par :

  • un coffret sectionneur référence KNB32CP11F avec 2 prises domestiques 10/16 A protégées par appareillage modulaire (largeur = 434 mm)
  • un coffret sectionneur référence KNB63SM4863A pour appareillage modulaire (largeur = 344 mm).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?