Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on modifier la tension secondaire sur un transfo sec enrobé TRIHAL ?

Sur un transformateur sec enrobé Trihal standard avec prise de réglage +-2,5% +-5%, la tension primaire peut être ajustée pour obtenir la tension secondaire souhaitée en augmentant ou diminuant le nombre d'enroulements primaires par la barrette de réglage et en modifiant ainsi le rapport de transformation.

Position de la barrette de réglage :

  • 2-5 = nominal,
  • 1-2 = +5%,
  • 2-3 = +2,5%,
  • 3-4 = -2,5%,
  • 4-5 = -5%
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?