Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les entretoises à utiliser pour brider les plages complémentaires associées aux plages additionnelles sur Compact, Masterpact NT et Interpact ?

Des plages complémentaires pour câbles associées aux plages additionnelles sont utilisables sur les gammes NS630b à 1600, Masterpact NT et Interpact INS800 à 1600.

Pour des raisons de tenue mécanique, il est nécessaire de brider ces plages entre elles avec des entretoises.
Nous ne commercialisons pas ce type d'entretoises.

Toutefois il est possible d'utiliser les entretoises isolantes montées dans les liaisons préfabriquées à se procurer chez :

Permali Composites SA
8 rue André Fruchard
BP 12, Maxeville
54527 LAXOU Cedex
Tél : 03.83.24.24.24
Fax : 03.83.32.23.18

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?