Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les Masterpact peuvent-ils être utilisés en milieu salin suivant les essais de la norme CEI60068-2-11 ?

Les essais réalisés selon la norme 60068-2-52 sévérité 2 sont équivalents à la valeur de sévérité 2 mentionnée dans la norme 60068-2-11.
C`est la norme qui est recommandée par l`organisation de la Marine marchande (IACS EI0) et
la Marine française

Un certificat est disponible en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?