Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer des blocs autonomes d'alarme sonore manuels ?

Les contacts dans la boucle de déclenchement sont des contacts normalement fermés.

Les blocs autonomes d'alarme sonore manuels références CCT57397 et CCT57398 sont polarisés, il est donc impératif de respecter le câblage des BAAS entre eux par le bornier J3.
Les bornes DM1 devront être câblées entre elles, de même que les bornes DM2.

Avec un BAAS Ma-Me il faudra raccorder, si nécessaire, le fil de synchronisation du message enregistré sur les bornes 3 de J3.

Les mêmes précautions  sont à prendre sur la télécommande Arrêt /Veille en J6 sur les repères 1 et 2.

Les manuels d'installation sont disponibles en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?