Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un Canalis KS dans une installation avec schéma de liaison à la terre TNC ou TNS ?

Oui, il est possible d'installer un Canalis KS dans un schéma de liaison à la terre TNC ou TNS
Les boites d'alimentation sont de type "3 Phases + Neutre + PE".

Dans le cas d'un schéma de liaison à la terre TNS aucune modification n'est nécessaire.

Dans le cas d'un schéma de liaison à la terre TNC on utilise l'équerre de la boite d'alimentation pour relier le neutre à la terre et on choisi des coffrets de dérivation de type "3 Phases + PEN". 

Il est possible d'installer une canalisation en TNC en alimentation (3 phases + PEN) et des dérivations en TNS (3 phases + neutre + terre), mais l'inverse est interdit.

L'équerre est fournie systématiquement avec la boite d'alimentation.

Les plans de montage de l'équerre sont disponibles en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?