Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les valeurs de la résistance et du condensateur présents dans un filtre antiparasite ACTp, référence 15920 ?

Par circuit, la valeur de la résistance est de 220 ohms et celle du condensateur est de 220 mF.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?