Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la puissance que peut piloter un contacteur CT100 avec des lampes à iodure métallique et des lampes halogènes ?

Le contacteur CT100 ne figure pas dans les tableaux de la page K380 du catalogue Distribution Electrique  2004/2005.
(Seul le CT63 est présent)

Valeurs de puissance maxi du contacteur CT100 :

  • En lampes halogènes la puissance maxi est de 1000W.
  • Pour les lampes à iodure métallique, il faut voir dans les tableaux des contacteurs Télémécanique.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?