Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différences mécaniques et de fonctionnement entre la gamme standard CT et la gamme CT+ ?

Les différences mécaniques sont : le CT standard est basé sur une architecture électromécanique (self, circuit magnétique et contacts), par contre les CT+ et TL+ sont basés sur une technologie hydride (relais classiques + composants statiques avec une commande électronique).

Au niveau du fonctionnement: les 2 produits ont un seuil sonore très bas.
La différence d'endurance électrique est très importante, ce qui allonge de manière significative la durée de vie du contacteur CT+.
Le niveau d'échauffement a également diminué, toutefois vous devez ajouter une intercalaire (1 intercalaire réf 27062 est fourni avec le CT+) si le produit est placé très proche d'un disjoncteur modulaire, d'un contacteur modulaire,...).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?