Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue "bas niveau" d'un contact OF pour le disjoncteur C60 ?

L'auxiliaire OF est qualifié pour une tenue "bas niveau" de 10 mA, 24Vdc. 


Exemple: Un contact OF peut-être utilisé en 200Vdc 20mA. Cela tant que les limites maximales de courant et de tension ne sont pas atteintes.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?